This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:70年代电池组的设计帮助

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609068/bq34z100-g1-design-help-for-70s-battery-pack

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

作为 McMaster Universisty Solar Car 项目的一部分、我参与了电池组设计。 我们正在寻找一个适用于70、30节锂离子电池组的电量监测计、最大电压为294V。 bq34z100-g 激发了我们的兴趣、但在产品页面上指出、它适用于高达65V 的电池。 除了需要调整的分压器之外、还有什么其他因素会阻止我们在如此高的电压下使用该产品? 我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq34z100最多只支持16节电池组。 您需要考虑 bq76PL455A、它可以堆叠以支持16秒以上的电流。

    谢谢
    Onyx