This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110EVM-796

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609182/bq34110evm-796-bq34110evm-796

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

大家好、

BQ34110EVM-796通过 USB 至 I2C 接口连接到 Windows 10。 为了访问电池电量计,我安装了 bqstudio 软件,用于读取电池电量计的电压。

当我启动此应用并选择 BQ34110EVM-796器件时、会显示错误消息"器件不兼容"、导致 bqStudio 无法读取电池电量监测计的电压。

如果有人对此有任何想法、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Shabana。
    您是否能够验证您的 EVM 是否已通电。 如果未通电、则无法自动检测监测计。 请按照 EVM 用户指南中的说明设置器件。

    另外、请确保使用的是3.1m 或3.1r 版本的 EV 2300或0.18版本的 EV2400

    谢谢
    Onyx