This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z75-V180:在降低最大充电电压/允许充电组件容差时获得0..100% RSOC

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609132/bq20z75-v180-getting-0-100-rsoc-when-reducing-maximum-charge-voltage-allowing-for-charging-component-tolerances

器件型号:BQ20Z75-V180

大家好、我对电量监测计的工作非常熟悉、并且继承了通过 SMBus 与 bq20z75进行交互的软件。  任何人能告诉我吗:

  1. 我们将最大充电电压降至4200mV/节(4组串联电池)、从而提高电池的可靠性、具体取决于组件容差。  我们是否需要调整 bq20z75配置设置、使相对充电状态(0x0d)仍然显示为0..100%、或者这会自动发生?  

  2. 我们是否需要(例如)调整 Dataflash 中的设计电压、设计容量和设计能源配置设置?

  3. bq20z75如何知道何时达到满电?  'dumb'充电电路不与 bq20z75通信。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    1.您需要根据充电器的最大充电电压设置电量监测计的 df 来设置充电电压。
    当监测计检测到初级充电终止时、根据达到锥形电流、将设置 FC 标志。 您需要确保 FC 设置为-1。 有关更多详细信息、请参阅指南的 TRM。
    2.不能,你可以保留这些。 不过、SOH 将小于100%、因此如果您希望新电池的 SOH 为100%、则需要将设计容量调整为从空电量充电到新充电电压充电时的容量。
    3.充电终止基于锥形电流和锥形电压。 请参阅 TRM 的一次侧充电终止部分。
    谢谢
    Onyx