This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:LED/GPIO 配置

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609733/bq78350-r1-led-gpio-configuration

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIO

各位专家、您好!

我可以在 BQstudio 或 GUI 中配置 BQ78350 LED 或 GPIO 吗?

LED 失效功能是 RSOC 指示灯。

我想指出 CHG 或 DSG 状态、或者 BQ769x0发出警报。

GUI 是否可以实现此功能? 或者需要通过内部固件进行修改??

我可以在 BQstudio 手册中修改 LED 高电平/低电平、但无法找到如何将其配置为 CHG 或 DSG 指示灯。

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Marco

    不、这是无法完成的。 它仅用于 SOC 指示。
    谢谢
    Onyx