This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76PL455A-Q1:电池/电线连接

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609772/bq76pl455a-q1-battery-wire-connections

器件型号:BQ76PL455A-Q1

有多条 BAT0和 BAT16线。 额外的连接会连接到哪里?

2.如果我们只使用16节电池中的10节、我们是否将其余的电池短接至最高的电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是指 bq76PL455AQ1 EVM 的线束吗?

    如果是这样、它们将进入 BAT0 (GND)和 BAT16... 标记为 BAT16S 的导线是用于 AFE 的感测线。 标有 BAT16的导线是电源线、用于为 VTOP 供电。 这是为了将电源线与感测线路分开、以便在 BAT16上获得精确测量值。 BAT0也是如此...因为 BAT0同时用作电芯1的 GND 和"负"基准。


    如果您使用的电池少于16节、则确实应该将所有未使用的 VSNS 引脚短接至最高使用的电池。