This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:两相模式下的电流值

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609645/tps40422-current-value-in-two-phase-mode

器件型号:TPS40422

大家好、我们将在两相模式下使用 TPS40422。

我们想知道我们读取的电流值(在第一个通道上、唯一可由 I2C 访问的通道)是否与一个相位或两个相位上的电流相对应。 即总电流的一半或总电流的一半。

您是否还会确认在分页寄存器的编程阈值(如 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 等)中使用了相同的约定…?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol、

    电流读数和 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 对应于一个相位。

    在两相模式下、CH1的 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 用于 CH1和 CH2。

    TI FUSION->Monitor->System Dashboard、可以同时监控 CH1和 CH2。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的反馈、
    只需澄清一下,在两相模式下,“READ_IOUT”是否返回总电流的一半或总电流的一半?

    谢谢、

    POL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pol、

    READ_IOUT 返回相电流。
    总电流是 CH1的 READ_IOUT 和 CH2的 READ_IOUT 之和。

    如果两个通道之间的电流平衡完美、那么您的陈述是正确的、任何通道的 READ_IOUT 是总电流的一半。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    实际上,在两相模式下,我们发现无法读取通道2的 IOUT,芯片返回错误!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    您可以给我发送电子邮件到 Q-CHEN@TI.COM 吗?
    通过电子邮件很容易进行通信。

    谢谢