This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:如何在电流限制(OCP)范围内降低 LM5118高/低线路输出

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609642/lm5118-how-to-reduce-lm5118-high-low-line-output-over-current-limit-ocp-range

器件型号:LM5118

尊敬的先生:

我的客户使用 LM5118 EVM 在 4.5A 上执行测试、在7.5A 上执行低压线路(Vin=12V)输出 OCP、在7.5A 上执行高压线路(Vin=42V) OCP 输出。

请提供建议,如何将高压线(Vin=42V)输出 OCP 降至5.5A ~6A?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    电感器峰值电流限制的降低与电流感应电阻器和斜坡电容器值有关。 这些值是根据设计中的最大负载电流计算得出的。 这可以基于 数据表的等式29。

    如果需要严格限制输出电流、可根据以下应用手册实施解决方案。

    谢谢、

    Garrett