This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92561:启动时爆炸

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609637/tps92561-explodes-at-startup

器件型号:TPS92561

有关设计的几个字:24V 直流输入、36V 600mA 输出至 LED。 有时、启动时 IC 会爆炸- 在标记中的"I"处敲出一个身体。  问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    我无法确切地阅读原理图、但您是否仔细检查了 OVP 电阻器值? 在这种情况下、OVP 看起来可能超过绝对最大值

    我还担心接地问题、因为它可能是 VP 引脚。 您确实希望输出电容负极端子与 SEN 电阻器和二极管非常接近、并且不希望接地电流在器件下方流动。 您可以尝试在这两个点之间连接一根粗线、看看这是否有用。 如果是、则需要改进布局中的接地点和平面。

    此致、

    克林特