This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:修改 NTC β

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609708/bq21040-ntc-beta-modification

器件型号:BQ21040

各位专家、您好!

数据表 β β BQ21040应使用10k NTC Δ T = 3370、但数据表建议使用 SEMiTEC 和 Mitsubishi 器件为 Δ T = 3435。

  1. 我 β 知道我应该跟随哪一个? 3370或3435?
  2. 如果客户使用不同的 μ β、我们是否可以使用 RTS 计算公式?

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我看过您的 E2E 论坛。 β 您的问题、我认为这两个 Δ I 应该可以应用。

    请参阅以下基于温度的电阻器比较表、然后您可以发现差异很小。

     温度

    B=3435

    B=3370

    0

    28.704k

    28.137k

    5.

    22.897k

    22.54k

    10.

    18.41公里

    18.199k

    15.

    14.915k

    14.803k

    20.

    12.171k

    12.126k

    25

    10k

    10k

    30

    8.269k

    8.299k

    35.

    6.88k

    6.929k

    40

    5.759k

    5.819k

    45.

    4.847k

    4.914k

     

    至于计算工具、我没有它。 并要求团队提供工具。

    但 我会快速写入 bq21040 RHOT (5.5k Ω)和 RCOLD (25k Ω)电阻值、以供您参考

     下表是 NTC 电阻器的温度映射。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢

     

    温度

    B=3435

    B=3370

    2.

    26.297k

    25.724k

    3.

    25.04k

    24.607k

    41.

    5.561k

    5.623k

    42.

    5.371k

    5.435k

    电池组 NTC 监控器 典型
    INTC 50 Ua
    VHOT 0.275.
    VCOLD 1.250
    满足 VHOT 和 VCOLD 阈值的热敏电阻预测范围:
    NTC 正常
    RHOT 5.50. 千欧姆 RHOT = VHOT/INTC
    RCOLD 25.00 千欧姆 VCOLD = VCOLD/INTC

    温度

    B=3435

    B=3370

    2.

    26.297k

    25.724k

    3.

    25.04k

    24.607k

    41.

    5.561k

    5.623k

    42.

    5.371k

    5.435k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    Paul 对 Beta 值有很好的了解。

    对于 RTS、用于决定是否将器件置于 TTDM 中(请参阅 TTDM 说明、第8.4.6节)。 它不用于针对不同的热敏电阻进行调节。