This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88584Q5DC:NC 引脚23、24、25、26是否可以连接到 GND?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609581/csd88584q5dc-can-nc-pins-23-24-25-26-be-connected-to-gnd

器件型号:CSD88584Q5DC

请参阅标题。 这些引脚被指定为 NC、位于器件的4个角上。 如果这些引脚真正需要是 NC、那么这些引脚连接到了什么?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    这些引脚未在内部连接到任何器件。 它们旨在用作机械"压紧装置"以提高板级可靠性、并可连接到板上的任何位置。

    只需注意、电源块的底部焊盘是 VIN、而不是 PGND。