This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28700-Q1:TINA-TI 的仿真模型

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28700-Q1, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608820/tina-spice-ucc28700-q1-simulation-model-for-tina-ti

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28700

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、能否为 TINA-TI 提供仿真模型? 他们正在考虑使用 UCC28700-Q1。 他们希望在创建电路板之前进行仿真。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。

    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我期待您的反馈。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    感谢您在 E2E 上与我们联系。

    我们 目前只有适用于 UCC2870x 系列器 件的 P-SPICE 模型、您可以通过 www.ti.com/.../slum455下载该模型。

    让我与 UCC28700的设计人员确认一下、如果我们有没有构建过 TINA 模型、我会尽快返回给您。  

    非常感谢您的耐心和理解。

    此致、

    陈伟浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    在与设计人员核实后、很遗憾地通知您、我们没有适用于 UCC28700的 TINA 模型。

    我理解、在制作自己的电路板之前、客户必须了解器件的行为。 我不会对其进行仿真、而是建议您为客户提供用于实际基准测试的 UCC28700-EVM、以便更好地了解器件。

    请参阅下面的 UCC28700-EVM 信息:
    产品文件夹: www.ti.com/.../ucc28700evm-068
    用户指南: www.ti.com/.../sluu968

    您也可以为我们提供规格。 要求、我们将帮助您找到最适合您的参考设计。


    我希望这将有助于回答您的问题、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢。

    此致、
    陈伟浩