This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:LMR62014上的纹波

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609050/lmr62014-ripple-on-lmr62014

器件型号:LMR62014
主题中讨论的其他器件:SN65176B

大家好、我在 Webench 中设计了我的第一个升压转换器、我采用3.3V @ 2.1Mhz 并将其升压至5V 输出。我刚刚运行启动仿真、波形似乎产生了大约10mV 的纹波。现在我知道仿真只是一个仿真、但如果我得到的话 在我看来、仿真中的纹波电压很高、然后我假设在实际中、纹波电压会更高。

唯一从该升压器获取功率的 IC 是 SN65176B、其最大电流应仅为60mA 左右。因此、首先、我应该担心这一点?有两个 IC 可消除纹波、而无需在输出侧添加 LDO?感谢任何输入。应该提供图像 随附显示了原理图和波形。源极和输入电容值有点模糊、因此在下方张贴了这些值。

VIN 参数

TR = 50us

TD = 1us

V1 = 0

V2 = 3.3V

Cin 电容器

4.7 μ F

3.72m Ω

www.ti.com/.../LMR62014

http://www.ti.com/product/SN65176B/description

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电压为5V 时、10mV 的纹波仅为0.2%、已经是一个非常好的性能。 此10mV 中的大部分是可视为垂直窄脉冲的开关噪声。 可以考虑在 Parral 中添加小陶瓷电容器和 Cout。 添加一个小的第二个 LC 滤波器来减弱此开关噪声也可能有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我对什么是可以接受的不是仿真、不包括任何寄生、没有100%的把握 它会将其曾经安装在 PCB 上、现在还会查看纹波是否加倍 仅0.4%、是否存在我不想处于或接近的纹波电压的最大百分比?我也没有输入 在最初的帖子中、进入升压器的3.3V 输入电压来自降压转换器开关 @ 2.1Mhz、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数应用要求纹波电压不超过1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢