This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFC +LLC 直流/直流转换器 UCC29950

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609655/pfc-llc-dc--dc-converter-ucc29950

主题中讨论的其他器件:UCC29950

 UCC29950控制器可用于哪个功率范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samrat、

    UCC29950的目标功率高达500W。 通过使用 PFC 级 MOSFET 的外部栅极驱动器、可以将此范围扩展到更高的功率。

    您感兴趣的功率范围是多少?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Peter。。
    我正在寻找750W 的高效转换器设计...还有其他控制器吗? 或者我们可以将其扩展吗?