This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:最大开关频率

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607362/ucc28700-q1-maximum-switching-frequency

器件型号:UCC28700-Q1

您好!

我们收到了客户关于 UCC28700-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们 正在考虑设置任何最大开关频率。 他们认为它可以通过方程式(21)来确定。 他们对此的理解是否正确?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    感谢您通过 E2E 与我们联系、您的陈述是正确的。 您可以根据变压器设计设置满载条件下的目标最大开关频率。

    设置所需的最大开关频率 fsw (max)、并使用公式21和25中的 fsw (max)选择 X'fmr 匝数比和初级电感、以实现所需的最大开关频率。

    我希望这将有助于你澄清你的问题。 如有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    陈伟浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个注意事项:为了良好的做法、您应该选择设置上部 FM 频带的最大频率。 理想情况下为获得最佳性能而可能达到的最大频率。