This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通用输入降压控制器

Guru**** 2981460 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28630, UCC28881, UCC25600, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609076/universal-input-buck-controller

主题中讨论的其他器件:UCC28630、 UCC28881、 UCC25600、 UCC28950

大家好、


我一直在搜索高压直流输入降压控制器、很不幸。 TI 是否有任何高电压输入降压控制器?

我需要它处于整流电源的范围内,例如>325V 的直流输入电压。

谢谢、

CATA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Catalin、

    我建议您访问 TI Designs 页面,单击电源选项卡,您将可以访问1,000多种设计 :http://www.ti.com/general/docs/refdesignsearchresults.tsp 。  单击 VIN MIN (最小输入电压)选项卡、按最高输入电压排序。  我看到两种可能的设计大于320VIN。

    如果这些不符合您的要求或无法为您提供起点、请提供更多详细信息、如 VOUT 和 IOUT、以及有关应用的一些其他信息/此电源是什么?

        

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Catalin、

    遗憾的是、没有额定直流输入范围的降压控制器。 您是否知道您的输出要求是什么? 我可以根据您的要求建议另一种拓扑。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Catalin、

    I 臂架已更正。 查看此参考设计: www.ti.com/.../PMP11236

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个选择是使用 WEBENCH,从 UCC28630 ( www.ti.com/product/ucc28630 )开始,将您的设计参数输入页面右侧的 WEBENCH 框,然后单击打开设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家。

    很抱歉、提供的规格太少。 我将尝试改进它。

    规格---

    • 输入电压:市电整流电压~325V DC 、也可以是 PFC 级的输出电压、例如360VDC 最小值和400VDC 最大值以及390VDC 典型值(必须确定、但您得到的范围)。
    • 输出电压= 62V DC
    • 输出电流= 16-17A (输出功率~ 1kW)
    • 无需隔离、因为下一级是具有电隔离的逆变器。

    --------

    因此、根据这些规格、我有一些问题:

    1)根据拓扑选择器页面(http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/pwm-resonant-controller-overview.page)、我知道降压转换器不是合适的拓扑、但是、即使不推荐使用降压转换器、也可以使用降压转换器吗? (无需隔离、因为设计的下一级具有电隔离、即下一级是逆变器)。

    2) 在电源管理部分->非隔离式直流/直流开关稳压器->降压控制器外部开关(http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/buck-controller-external-switch-products.page#)中、我看到最高输入电压为100V 降压控制器。 它们也提到了输出电压和输出电流(因此、功率能力)。

    Ben Lough 在第3步中的建议使用具有集成 MOSFET 的 UCC28881控制器。 它指定了输出电流能力、因为它构建了 MOSFET。 但是、我不理解的是、在 UCC28630中、它没有集成 MOSFET、没有任何电流规格、但在数据表中、它们指定它具有60W 的输出功率(最大值)。 所以我的问题是,为什么它们规定,即使控制器甚至不在功率级中发挥作用,也就是说,它不在电源路径中,也没有集成的电源路径中?

    这只是一个建议吗? 1kW 降压转换器能否使用该控制器进行构建(即使它不是最佳解决方案)? PD:我使用过 WebBench 设计器工具、但没有可用的设计、因为它无法找到 MOSFET 来处理电流。 我会弄清楚 MOSFET、我只关心控制器芯片是否会着火。

    3) 3)在我看来、对于1kW 功率、最佳 SMPS 拓扑是 LLC、全桥和移相全桥之间的拓扑、您是否同意? 如果您不同意、您能否推荐适合这种情况的拓扑?

    4) 4)您能否为问题3中给出的拓扑推荐 IC 控制器?

    5) 5) UCC25600数据表的第一页显示、它适用于100W 至1kW PSU、尝试为1kW 构建一个 PSU 将过于接近其最大裕度、或者可以正常工作?

    非常感谢您的回答、尽管我一开始并不清楚、但却浪费了您的时间。

    此致、

    CATA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CATA、

    作为移相全桥的 UCC28950可为您提供最佳选择。 这基本上可以用作降压转换器。 您可能仍希望使用变压器来获得降压帮助。 这是一款可实现最高效率的 ZVS 控制器、是一款历史悠久且备受欢迎的器件。

    此致、
    John