This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:关于 CCM 模式

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609654/tps54260-about-ccm-mode

器件型号:TPS54260

您好!

客户希望尽可能使用 CCM 模式。
请告诉我如何计算处于 ECO 模式的阈值。
您能给我关于工作频率和电感值的建议吗?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCM 至 CCM 和 Eco-mode 的阈值不一定相同、 对于 CCM 运行、要求负载电流必须大于 p-p 电感器电流的一半。 ILP-p =(Vout / Vin)*(Vin - Vout)/(FSW * Lout)因此对于 CCM Iout > ILP-p / 2。

    Eco-mode 阈值是指 COMP 引脚电压处于大约500mV 的最小钳位值时。  虽然 COMP 电压与输出电流相关、但这种关系并未明确定义、因此很难预测与负载电流相关的 Eco-mode 阈值。  有关更多详细信息、请参阅此应用手册:

    您可以使用数据表第7.3.12、7.3.13和7.3.14节中的公式来选择开关频率。

    第8.2.1.2.2节讨论了电感器选择。  确保 EQ 29中的 ILP-p 小于 CCM 下运行的最小负载电流的一半。