This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:PCL 功能

Guru**** 2603665 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609583/ucc28180-pcl-fuction

器件型号:UCC28180

大家好

如果我们问 UCC28180、您会介意吗?

数据表 P17显示如下;
"PCL 采用前沿消隐技术、可提高防误触发的抗噪性能。"
我们不理解 "前沿消隐"一词的含义。
那么、您能告诉我们具体的含义吗?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好

    我已要求我们的一位应用工程师对您的帖子作出回应、您很快就会看到答案。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好、

    在导通过程中、检测到的电流会出现初始尖峰。 该初始电流尖峰是对功率 MOSFET 的 Vgs 电容充电以及对功率 MOSFET 漏极节点上的总寄生电容放电的结果。 将前缘型消隐应用于 PCL 比较器输出、以确保其不会因该初始电流尖峰而误跳闸。

    谢谢
    Oliver