This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:关于 CFF 计算公式

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608972/tps61093-about-cff-calculation-formula

器件型号:TPS61093

您好!

让我来谈谈 CFF 计算公式。
数据表具有以下说明。

当 μF 电容增加到100 μ F 时、fp 降低到10Hz。

因此、10nF 的前馈电容器可补偿低频极点。

在大多数应用中、将 fZ-f 设置为接近10kHz 的前馈电容器可改善负载瞬态响应、

如图11所示。'

但是、
根据以下电路示例和 BB 进行计算时、频率变为54kHz。
了解应将其设置为10kHz 或更高是否正确?
哪一项是10kHz 或54kHz 正确?
请给我建议。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于图11、前馈电容为100pF、然后 fZ-f = 1/(6.28*100p*249k)= 6kHz、不确定如何获得54KHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-San、

    感谢您的支持。
    我了解您对图11的解释。

    54kHz 是使用数据表第9页的电路计算结果图6。
    fZ-f=1/(6.28*10^3*10*10^-9)≒54kHz
    (CFF=10nF、Cout=100uF)

    但是、数据表中的以下说明建议使用10kHz。
    「μ F 当 μF 电容器增加到100 μ F 时、fp 降低到10Hz。 因此、10nF 的前馈电容器可补偿低频极点。
    将 fZ-f 设置为接近10kHz 的前馈电容器可改善大多数应用中的负载瞬态响应、如图11」所示

    客户感到困惑的原因是建议的电路和句子之间存在矛盾。
    您应该推荐哪种100pF 或10nF?
    您建议 使用哪种100pF 或10nF?

    此致、
    Yusuke /日本地区



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应在计算中使用 R1。
    如果使用100uF 输出电容器、则 CFF 可以为10nF。 但是、如果 COUT 仅为1uF 或多个 uF、请使用100pF。