This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:OVP 时的电源正常状态

Guru**** 2480535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325, TPS54325EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607441/tps54325-power-good-status-at-ovp

器件型号:TPS54325

您好!

我们收到了客户关于 TPS54325的问题。
请帮帮我们。

[问题]
OVP 发生时的电源正常状态是什么? 他们希望确保状态为高阻抗或低阻抗。
还有一个问题。 电源正常状态为低电平的条件是什么?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    在 OVP 期间、我之前没有检查过 PG 特性。 我可以帮助在实验室中检查它。 稍后会回来。

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。 我期待您的反馈。

    此致、
    tateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有没有更新吗? 如果您给我们反馈、我将不胜感激。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    很抱歉迟到了。 今天我计划进行测试、很快就会回来。 谢谢!

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    我检查了 TPS54325EVM、发现当 OVP 时 PG 将保持高阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我们对波形有疑问。

    -当 Vout 达到 OVP 电压时,IC 仍在切换。 我们认为 IC 在 OVP 条件下会立即关闭。 为什么 IC 在 OVP 条件下开关?
    - PG 被拉至低电平的原因是什么?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    器件继续开关是由于我的测试设置所致。 我在1.05V 输出上施加了2V 电源。 由于电源具有大约2A 的拉电流能力、在 OV 条件下、LSFET 将保持导通状态、直到达到负 OC。 经过 NOC 之后、由于 OV、HSFET 将以最小导通时间强制开启、而自从 OV 后、LSFET 将再次开启。 如果应用的源具有足够的输出能力、则会重复此操作。 这种情况与负载侧的正常 OV 情况不同。 如果在 FB 节点上施加 OV、则不会出现这种现象。

    仅当发生 UV 时、PG 才会拉低。 。 如果反馈电压低于目标值的15%、则电源正常信号变为低电平。 谢谢!

    最棒的
    Anthony