This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3407:关于 RISNS 的最大值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609257/lm3407-about-maximum-value-of-risns

器件型号:LM3407

大家好、

 

我们的客户希望在以下条件下使用 LM3407、因此必须使用 RISNS =约2.475欧姆。

我可以使用此 RISNS 吗?

如果没有、您能否告诉我们 RISNS 的最大值?

 

[条件]

-VIN=10V 至20V

-VOUT=大约6V

-ILED=大约80mA (1个 LED)

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanemaru、

    没有最大 RISNS 值、因此应该可以正常工作。 唯一的限制是、您要使其在 CCM 下运行、因此对于80mA 输出、电感器电流纹波的峰-峰值需要小于160mA。 您可能只需要增加开关频率和/或电感器值、以确保保持 CCM 模式。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint-San、

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru