This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:关于 RSENSE 的最大值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609258/tps54200-about-maximum-value-of-rsense

器件型号:TPS54200
主题中讨论的其他器件:LM3407

大家好、

 

我们的客户希望在以下条件下使用 LM3407、因此必须使用 RSENSE。

如果模拟调光、则 RSENSE = 2.5 Ω。

如果 PWM 调光、RSENSE=1.25 Ω。

 

我可以使用此 RSENSE 吗?

如果没有、您能否告诉我们 RISNS 的最大值?

 

[条件]

-VIN=10V 至20V

-VOUT=大约6V

-ILED=大约80mA (1个 LED)

模拟(VREF=200mV)或 PWM 调光(VREF=100mV)

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    RSENSE 没有限制。

    建议设计 LED 峰值电流、以实现轻松的环路稳定性。

    如有其他问题、请告知我。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summer-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru