This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400 (SLUS930D-April2011)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609245/tps40400-slus930d-april2011

主题中讨论的其他器件:TPS40400

Q1)我想检查 IRIPPLE 的计算。 (TPS40400 (SLUS930D-April2011)

   我是否可以知道从何处获取 dt 值(即计算中所示的3.05u)?



Q2) IAC 的公式是什么?  为什么计算 IAC 的分母 显示4.88/  Sqrt12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angie、

    问题1.

    EQ 37使用公式 Vo/L x dt。  该 dt 是使用 Vo 后顶部 FET 的关断时间或同步 FET 的导通时间。 (顶部 FET 关断期间电感器上的电压)

    在本例中、Vo=1.2V、Vin=12V。  占空比为10%。 因此、顶部 FET 的关断时间(同步 FET 导通时间) 为90%。

    FSW=300kHz。  1/Fsw = 3.33us。  DT=0.9*3.33us =3us

    另一种计算方法是(Vin-Vo)/L x dt。  在这种情况  下、dt 将为0.1*3.33us、因为 Vin-Vo 是顶部 FET 导通时电感器上的电压。

    这两种方法都将为您提供相同的纹波电流答案。 根据电感器电压第二平衡原理;(Vin-Vo)/L* dt (顶部 FET 的导通时间) =Vo/L*(1-dt)

    问题2. 公式纹波电流/sqrt12是查找三角波形的 rms 电流的标准方法。 不同波形有不同的公式。 纹波电流是一个三角波形、因此使用/sqrt12

    此致、

    Mathew