This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:如何并行实现两个电池组

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609115/bq24616-how-to-implement-two-battery-packs-in-parallel

器件型号:BQ24616

为了实现冗余、我需要在一个并联的产品中包含两个独立的12V 锂聚合物或锂离子电池组。 是否有任何 TI 产品可以处理此问题? 或者、在两个充电器(如 BQ24616)连接到系统之前、是否可以将两个充电器(如串联二极管)并联、以防止一个电池系统为另一个电池系统充电? 这似乎会禁用 DPM 功能。 在这种状态下、一个充电器尝试通过电池为系统供电、另一个充电器尝试使用外部直流插孔电源为系统供电。

并联电池组是否有标准方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    您能否向我提供您的系统要求或方框图? 它可以是并联充电器解决方案、但需要您了解它是否合适。

    谢谢、
    Ann Lien