This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2331:关于输入电容器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609311/tps2331-about-input-capacitor

器件型号:TPS2231

您好!

让我来谈谈 TPS2231建议的输入电容器。
应用手册具有以下说明。
------------------------
'ExpressCard 标准限制了主机在每个输出端允许的最大电容
电压轨 μF 20 μ A。 主机上的输出电容量是特定于实现的;
μF、μF 在每个电容器上放置一个与至少4.7 μ F 电容器并联的0.1 μ F 电容器
电压轨 TPS2231 ExpressCard 电源开关/控制器的输入电压轨也应具有某种类型
接近 TPS2231 ExpressCard 电源开关/控制器的输入电压引脚的滤波。 再说一次、A
μF 在 μF 电压输入端与至少4.7 μ F 电容器并联的0.1 μ F 电容器
电源轨。 如果大容量电容之间存在长迹线和/或长接线、这一点尤为重要
电压源的输出和 TPS2231 ExpressCard 电源开关/控制器的输入。'
(http://www.ti.com/lit/an/slva193/slva193.pdf)
------------------------
本文档介绍了输出电容器的容量限制。
但是、没有关于输入电容器的说明。
客户希望获得有关输入电容器容量限制值的建议。
请告诉我建议的最大输入电容器。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    我们建议 将0.1uF 与输入上的4.7uF 最小值相结合。  0.1uF 用于高频瞬态(高 SRF)、4.7uF 用于瞬态的中高频率部分、该部分在电流中断期间由高输入电感引起。  如果可以、使用低 ESR 电容将 Cin 增大到4.7uF 以上。  我认为 Cin 的唯一限制是下游系统可以通过内部开关看到的、但它通常会看到大容量电容(比我们在这里讨论的大得多)、因此不应担心。  由于输入电感、电容越大、输入电压抑制就越好。

    Brian