This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:需要有关隔离式直流/直流转换器的建议

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609358/lm5160-need-suggestion-on-isolated-dc-dc-converter

器件型号:LM5160

尊敬的所有人:

我的一位客户正在寻找低于规格的隔离式直流/直流转换 器-我可以看到 LM5160/LM5160A 器件-但请注意、这是否是正确的器件、它是否适用于隔离式应用。

请帮助确认最适合同一器件的器件。

48V - 15V、100mA 隔离

具有隔离功能的48V-15V、30mA

Rgds、

Aravind。