This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:阐明参考设计中的电阻器功能

Guru**** 2480815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608310/tps55340-clarifying-resistors-functions-in-a-reference-design

器件型号:TPS55340

您好!

 TPS55340 稳压器数据表的第13页包含一个基于 RE 中 IC 的直流/直流升压参考设计(请参阅:图16)。 升压转换器应用原理图)

但是、我想构建这个电路、我无法很好地理解2个电阻器的功能、特别是 R5 和 R6。

关于 R6 -它标记为具有0r 值(该值既出现在此 IC - TPS55340EVM-017的等效评估板的原理图中,也出现在 BOM 中。 因此、我不认为该值是错误)。

我猜 R6在与 C7 ( 直接连接在其下方的0.1uF 电容器)交互时构成 RC 网络的一部分。 但是、如果 R6的值为0r、它如何在这种情况下产生任何影响/做任何工作? 它只是一个值问题、不是实际为0r、而是代表一些边缘阻力吗?

那么、我的第一个问题是: 如果 R6的值为0r、 它在电路中做什么? 它具有什么功能?

接下来是第二个电阻 器 R5。

R5的值为50R、它与一个187K 电阻器(R1)串联、所以我假设它的唯一功能是作为2个电阻器连接到的测试点(TP2环路)的分压器的顶部部分。

那么、我的第二个问题是: 假设我不需要/不需要电路中的测试点、我可以安全地处理 R5吗?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dadav、
    您参考的是 TPS55340数据表的哪个版本? 图编号和页码与在线数据表不匹配。

    总之、我们通常建议为 R6使用一个小电阻器进行滤波。 如果输入没有噪声、则可以消除该电阻器。 无论如何,这只是一个好的做法,但并不是很关键。

    关于 R5、它的主要用途是环路测量。 这是注入扰动并测量开环属性的位置。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的快速回复!

    我在原始帖子中链接了两个数据表(用于 IC 和评估板)、但在这里它们再次更显式(它们是我在搜索器件名称时在列表顶部得到的结果):

    TPS55340 (修订版 C) www.ti.com/.../tps55340.pdf (SLVSBD4C–2012年5月–2015年1月修订)

    TSP55340EVL-017: www.ti.com/.../slvu668a.pdf (SLVU668A–2012年4月–2012年7月修订)

    这些不是最新的数据表吗? 如果不是、您能给我提供最新链接吗?

    非常感谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是最新的。 谢谢。