This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520的新 VDE/TUV/UL 报告

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608523/ucc21520-the-new-vde-tuv-ul-report-for-ucc21520

器件型号:UCC21520

尊敬的专家

我们是否有 UCC21520的新 VDE/TUV/UL 报告?

VDE 证书需要:
1. 60747-5-5.
2、60950-1

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jefferey、

    我已将此主题移至交流/直流和隔离式直流/直流电源论坛、在这里可以正确查看。 我还通知了此器件的系统工程师您的查询、因此您应尽快回电。

    感谢您的耐心等待、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daniel

    感谢你的帮助。

    尊敬的专家

    我看到 Wei 正在度假。
    但这种情况非常紧急、因为我们的竞争对手 Silicon Lab 已经向客户提供了这些材料。
    请帮助我更新 UCC21520的 VDE/TUV/UL 报告。
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    隔离式栅极驱动器的认证位于产品文件夹 www.ti.com/.../technicaldocuments 的"技术文档"选项卡中

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    正如 Mateo 在上一篇文章中所述、安全证书文档 可在 UCC212520产品文件夹 http://www.ti.com/product/UCC21520/technicaldocuments 中找到

      您提到的 VDE 文档60747-5-5专门针对基于光耦合器的组件、该文档不适用于所用的 UCC21520隔离技术。

    对于60950要求、在 UCC21520数据表的第6.7节中列出了属于60950要求的一部分的认证。

    此致、

    Richard Herring