This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于智能电池且配备 SMBus 的4节14.8V 锂离子电池充电器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24735, BQ24725A, BQ25700A, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609384/4-cell-14-8v-li-ion-charger-for-smart-batteries-equipped-with-smbus

主题中讨论的其他器件:BQ24735BQ24725ABQ25700ABQ24780S

您好!

我很难找到 一款适用于智能电池且配备 SMBus 接口的4节14.8V 锂离子电池充电器、如下所示。  

http://www.rrc-ps.com/en/products/battery-packs/standard-smart-battery-packs/rrc2054/features.html

任何建议都会有所帮助。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 bq24725A。 此外、您还可以检查 bq24735、bq24780S、bq25700A。