This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:有关软启动功能的问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608458/lm5020-question-about-soft-start-function

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件: LM5021

请告诉我 LM5020软启动功能的以下四点。

①LM5020数据表未介绍 VSS_OCV。 该规格是否与 LM5021相同?

②I VSS_OFF 是 VSS_OCV 的平均精度、对吗?  

③Is 有 Ton 时间的公式?

我找到了 Toff 公式、但未找到导通时间。

④I 了解在软启动期间限制了 Comp 电压。

占空比是否有限制(~%)?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题的一些答案:

    (1)它是类似的、但没有特征。 因此、我们不能说该规格是相同的。
    (2)否、不正确。 当 COMP 被 SS 钳位时、VSS_OFF 为从 SS 到 COMP 的直流偏移电压。
    (3)您谈论的是 Ton 和 Toff? 在 LM5020数据表中、没有 Toff 公式。
    (4)是的、其目的是限制占空比。 希望上升的 SS 电压占空比逐渐增加。 由于这是一个电流模式控制器、因此有许多因素决定占空比、包括输入电压、功率电感器等。

    希望这些信息能得到澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有超喜新

    感谢您的回复、

    关于答案(3)、我查看的不是 LM5020、而是 LM5021数据表、抱歉出错。
    LM502x 系列是否有 Ton 公式?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、没有关于 Ton 的公式。