This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:关于 CT 变化

Guru**** 2605665 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608651/mc33063a-about-the-ct-variation

部件号:MC33063A

您好!

 

关于 MC33063A 上 CT 的变化、我的客户提出了一个问题。

他们将根据数据表(图1)中的 Ton/Toff 设计 CT (<100kHz)。

但根据数据表(第4页)、振荡器频率(fosc)存在变化。

例如、

他们设计了以下 CT (fosc<100kHz)。

CT = 0.2nF、Ton = 10usec、Toff = 2.5usec、fosc =约80kHz (f=1/(ton+toff))

在这种情况下、Ton/Toff (CT)设计的 fosc 可能会超过100kHz。

(CT = 1nF 时、似乎为+/- 27%)

 

(问题)

他们需要估计多少变化?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不同温度下的频率容差可能大于+/-25%。 频率不能超过100kHz 的原因是什么? 它是用于降压拓扑还是升压拓扑?