This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:启动电压

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609169/tps92692-q1-start-up-voltage

器件型号:TPS92692-Q1

您好!

您能告诉我升压的电压和 LED 的照明开始吗?

在数据表中、 建议的电源输入电压(最小值)为6.5V。
但是、Vcc (UVLO)为4.5V (典型值)、Vdo 为300mV。
因此、我认为启动电压大约为4.8V。
我的理解是否正确?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    您的理解是正确的、但栅极驱动电压会更低、因此更难将 FET 驱动到此处。 这是建议使用6.5V 电压的主要原因。 另外请记住、所有电气特性的额定值均为6.5V、因此在这样低的输入电压下、其中许多电气特性可能不在技术规格范围内。

    此致、

    克林特