This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:如何配置开关频率?

Guru**** 2606625 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607772/lp87524b-q1-how-do-i-configure-switching-frequency

器件型号:LP87524B-Q1

您好!

用户如何控制开关频率?

我在数据表和 EVM 用户手册中找不到有关开关频率的任何信息。

几乎只有信息是器件支持1至24MHz 外部时钟。 但是、产生的 FSW 是什么?

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥古里-圣、

    感谢您在 e2e 论坛中的 LP87524B-Q1上发布您的问题。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Oguri-San、

    器件的开关频率由 OTP 固定、无法使用 I2C 进行更改。
    该器件还可以与外部时钟同步、该范围为1MHz 至24MHz、步长为1MHz、使用 PLL_CTRL 寄存器。 内部 PLL 将与该频率同步、并调节时钟以匹配器件开关频率。

    例如、如果 fsw = 2MHz、并且外部 PLL 配置为4MHz、则开关频率将为外部时钟频率的1/2。
    请注意、如果外部时钟与配置的 PLL 频率相差太远、器件将切换回内部 fsw。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    谢谢。

    因此、Fsw 的数据表规格(4MHz 时为3.6 min、4 typ、4.4 max)适用于内部振荡器和外部时钟?

    此致、

    奥古里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Oguri-San、

    数据表 fsw 规格仅为内部开关频率。

    外部时钟规格项目位于规格表的"外部时钟和 PLL "部分下。 外部时钟可以1MHz 到24MHz、步长为1MHz、并且需要-30%/+10%的精度才能使器件与其同步。 标称外部时钟频率由 PLL_CTRL 寄存器配置。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    谢谢。
    然后、生成的 FSW 将与外部时钟一起使用?
    假设外部时钟是13.3MHz,FSW 是...?
    它能否以高达24MHz 的频率进行切换?

    此致、
    奥古里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Oguri-San、

    生成的 Fsw 将由 OTP 定义的开关频率与外部时钟之比进行设置。

    例如:
    fsw = 2MHz、PLL_CTRL.EXT_CLK_FREQ=13MHz -然后实际开关频率将为2/13 *外部时钟频率。
    因此、如果外部时钟为13.3MHz、则开关频率将为2/13 * 13.3MHz = 2.05MHz。

    如果 fsw=2MHz、PLL_CTRL.EXT_CLK_FREQ=14MHz、则实际开关频率将为2/14 *外部时钟频率。
    因此、如果外部时钟为13.3MHz、则开关频率将为2/14 * 13.3MHz = 1.9MHz。

    并且任何频率均可用于外部时钟、范围为1MHz 至24MHz (步长为1MHz)。

    外部时钟频率必须在 PLL_CTRL.EXT_CLK_FREQ 设置的-30%/+10%范围内。 因此、如果您设置 PLL_CTRL.EXT_CLK_FREQ=13MHz、则器件必须在9.1MHz 和14.3MHz 之间才能与其同步。

    此致、
    Karl