This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:输出电压容差

Guru**** 2418350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609272/lp5907-output-voltage-tolerance

器件型号:LP5907

你(们)好

对于 输入电压=3.3V、输出电压=1.8V、输出电流=0.005A、对于 LP5907MFX-1.8/NOPB、SOT-23是输出电压容差+/-2%还是+/-3%?

客户认为数据表描述的是、如果输出电压小于1.8V、则为+/-3%、但应为+/-2%。
因为它们尝试将其与 Vout=1.8V 和 SOT-23搭配使用。 他们认为、它与结温随热阻差而变化有关。

此致、
竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Takanori、

    输出电压为1.8V 时、精度为+/- 2%。

    此致、
    标记