This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM317A:LM317A

Guru**** 2606515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609279/webench-tools-lm317a-lm317a

器件型号:LM317A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在设计中对其中一个射频器件有直流/直流电源要求:VIN=29-30V、VOUT=28V、电流要求为1.5A。 我希望将器件 LM317A (由于我不想使用开关而选择了此器件)用于此应用、因为它符合我的要求。 但无法在 WEBENCH 工具中进行设计。 当我在工具中输入要求时、显示"LDO 压降不符合要求"、为什么会出现此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gowtham、

    我认为 Webench 之所以为您提供此误差、是因为 LDO 处于压降状态。 如果 LDO 处于压降状态、它将不会调节电压、如果您提高 Vin 或降低电流、则误差可能会消失。

    此致、
    标记