This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX31865需要低噪声 LDO

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609058/low-noise-ldo-required-for-max31865

主题中讨论的其他器件:LP5907

我需要一个适合为 MAX31865供电的低噪声稳压器。

它用于测量 PT100。

输入为+5Vdc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我们提供一些有关所需噪声规格的更多信息吗? 您能否提供应用所需的输出电流?

    我们有几个低噪声 LDO,可在5V 至3.3V 范围内使用;但是,建议的器件会因噪声要求和输出电流而异。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    只有 Max31865由 LDO 供电、其余的一切都是+5V 电源。 因此、电流要求仅运行 Max IC。
    目前我对噪声规格了解不多。 您可以在这方面提供指导。

    我们注意到的一点是、当我们从 SMPS 运行电流 Max31865时、交流电源为220V/50Hz、即使我们将陷波滤波器保持在 Max31865的50Hz 导通状态、我们也会在读数中产生噪声。
    但是、只要我们使用直流电池运行它、我们就能获得稳定的读数。
    请建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看数据表后、我建议您使用 LP5907、但如果您想查看其他 LDO、我们可以查看此链接:

    www.ti.com/.../linear-regulators-ldo-featured-ldos.page

    此致、
    标记