This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-3:振荡器和开关频率

Guru**** 2605665 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2813-2, UCC2813-3, UCC2813-0, UCC2813-1, UCC2813-4, UCC2813-5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609352/ucc2813-3-oscillator-and-switching-frequency

器件型号:UCC2813-3
主题中讨论的其他器件:UCC2813-2UCC2813-0UCC2813-1UCC2813-4UCC2813-5.

大家好、

UC2813-x 可在高达1MHz 的开关频率下工作。 但在数据表7.5中、电气特性:振荡器会话。 UCx813-0、1、2、4的振荡器为46KHz、UCx813-3、5的振荡器为31KHz。

此振荡器规格与开关频率规格之间有何差异?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    对于 UCC2813-0、UCC2813-2和 UCC2813-3、Dmax = 100%、对于这些版本、引脚 Fsw= Fosc。

    对于 UCC2813-1、UCC2813-4和 UCC2813-5、Dmax = 50%、使用内部切换触发器实现。 因此、对于这些版本、fsw = 0.5 * Fosc。


    另一个区别是 UCC2813-0、UCC2813-1、UCC2813-2和 UCC2813-4使用 VREF = 5V、但 UCC2813-3和 UCC2813-5使用 VREF = 4V、因此这会设置不同的 Fosc eqn、或为相同的 RC 值提供不同的 Fosc。


    我希望这能解释这些差异并回答您的问题。 如果是、请单击"验证答案"按钮。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernard、

    感谢您的回复。
    对于 UCC2813-0、UCC2813-2和 UCC2813-3、Dmax = 100%、对于这些版本、引脚 Fsw= Fosc。

    对于 UCC2813-1、UCC2813-4和 UCC2813-5、Dmax = 50%、使用内部切换触发器实现。 因此、对于这些版本、fsw = 0.5 * Fosc。


    在数据表中、振荡器频率为46kHz 和31KHz、那么为什么开关频率可以高达1MHz?(fsw = Fosc 或 fsw = 0.5 * Fosc)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    数据表显示了特定频率设置的预期频率和容差/变化、即 Rt = 100k Ω 且 CT = 330pF (在电气表顶部注明)。

    要获得1MHz、您需要使用一组不同的 RC 值、使用第11页的 eqn 1或2、或者使用图中的曲线。 3和4。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。