This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17585F5:CSD17585F5的 PFET 版本

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17585F5, CSD23285F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609354/csd17585f5-pfet-version-of-csd17585f5

器件型号:CSD17585F5
主题中讨论的其他器件: CSD23285F5

您好!

我们是否有 CSD17585F5的 PFET 版本? 如果不是、您可以推荐类似的产品吗?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有 P 沟道 FemtoFET、但在30V 时没有。 我们的 P-FET 仅上升至20V。 应用是否需要30V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了。 我在网上找到了它们。 我将了解他们、并向客户提出更多有关他们要求的问题。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brett、

    他们正在尝试将 pfer 用作电源开关、使用2.8V 启用并禁用。 CSD23285F5是一个不错的选择吗? 你有更好的吗?

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    取决于您的"更好"和客户的价值观。 我们确实具有更小的 P-FET、这也会更便宜、但电阻更高、无法处理尽可能多的电流。