This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:部件如何确定能量传输方向

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609158/emb1428q-how-the-part-decided-the-direction-of-energy-transfer

器件型号:EMB1428Q

您好!

根据表2 "每个命令的开关设置"、器件的4位命令仅告知器件如何设置电池开关和极性开关以及正常或测试模式。 不包括任何有关方向的信息。 问题是如何确定 DIR 的极性? "测试模式"是什么意思?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:
    请注意、表2为每个单元格提供了2组选择、方向由使用的组决定。 在第18页的流程图下方、第6项指示 DIR 被设置为位 CMD[3]的补码。 因此、要设置 DIR 高电平发送命令0b0XXX、要设置 DIR 低电平发送命令0b1XXX。
    测试模式没有功能说明或在系统中使用。 它将打开表2中所示的所有开关、但不是关断模式。

    (原始帖子错误显示十六进制格式、已更正)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    立即了解。 谢谢你。
    我认为应在表2中明确解释这一点。 否则、该表看起来很容易混淆。
    另一个问题:如何将位 CSW[7:0]、PSW[3:0]对应于信号源[0:11]/GATE [0:11]?
    我对该数据表感到非常沮丧。 我的 IQ 可能太低、无法读取它? :(
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    显然表2的重点是具体说明开关条件、而不是部件的整个条件。 我认为你做得不错。 数据表似乎是作为过程描述视图而不是参考摘要编写的。 作者希望我们阅读整个数据表并在使用该器件之前了解该器件。