This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069应用问题

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609143/lm5069-lm5069-application-question

器件型号:LM5069

您好、先生、

我计划使用 LM5069替代当前设计 LTC4364。
IC 规格。 我找不到 LM5069的出色功能可以与 LTC 器件进行比较。
(Iq、电源电流、功能、电压额定值/极性)

您能帮您推荐这个、还是提供比较表? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Win、

    LTC4364是一款采用单个封装的高压 OR-ing 和热插拔控制器。 我们目前有一个包含这两个功能的双芯片解决方案。 TI 设计指南在同一电路板上整合了 LM5050 (OR-ing)和 LM5069 (热插拔)。 本设计中的组件值是为24V 和10A 解决方案选择的、但这些值可以根据应用工作条件进行更改。 请在此处访问设计指南: http://www.ti.com/lit/ug/tidu415/tidu415.pdf 

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Aramis P. Alvarez