This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:UC2825设计示例问题

Guru**** 2604305 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608962/uc2825-uc2825-design-example-issue

器件型号:UC2825

您好!

我们在 UC2825设计示例中发现了一个问题。 因为它是反馈信号并将进入 IC 的反相输入。

图片已附加。

此致

Ajeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajeet、

    感谢您关注 TI 的 UC2825。 我已要求我们的一位应用工程师对您的帖子作出响应。 您很快就会看到响应。

    此致、
    Bosheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet

    反馈信号应连接到 INV 引脚、请参阅文档、这里有详细应用电路。

    http://www.ti.com/lit/an/slua053/slua053.pdf

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    这也是我的建议。

    此致

    Ajeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在数据表中指出此误差。
    我们将努力立即解决这一问题。
    此致
    John