This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:低功耗电池管理

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608306/bq24075-low-power-battery-management

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ25120

你(们)好

我正在研发一些功耗极低的 BLE 器件、这些器件非常小、由于空间有限、它们包含非常小的子 CR20xx 尺寸锂离子电池。
到目前为止、我一直在使用 BQ24075、但在电池电压变得至关重要时、似乎无法关闭输出。
是否有一种替代方案、其静态电流仅为几 uA、同时提供电池充电和保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dajgoro、

    请尝试查看 BQ25120。 它具有电池欠压锁定保护(BUVLO)和700nA 的低静态电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这正是我所需要的、它还具有运输模式、我是手动实现的。