This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:单单元模式的 LS 和 EAO 信号行为

Guru**** 2569365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609137/ucc39002-ls-and-eao-signal-behavior-of-single-unit-mode

器件型号:UCC39002

您好、专家、

客户在冗余 PSU 上运行 UCC39002。 系统中并联了8个装置。

我们想知道 EAO 电压电平

条件1)系统仅安装了一个 PSU。

我们看到 、EAO 将随着输出负载的增加而增加。 对吗?

根据 DS、CSO 和 LS 之间的误差应通过传递。 EAO 的正确行为是否应为零电压?

条件2)、则安装了更多装置。 但没有为它们提供交流电。 仅并联更多 LS 信号。

我们看到、EAO 电压将随着更多 LS 信号并联而增加。 对吗?

由于现在只有原始 PSU 正常工作、因此 EAO 会有所不同。  则具有更高的输出 电压。

请提供建议。  

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。

    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、
    启动时、调节放大器被强制通过调节电阻器吸收最大电流。
    这样做是为了快速开始每个模块的负载共享。
    当测得的电流超过平均模块电流的80%时、它应该更改为正常运行。 由于您没有将输入电源连接到这些其他模块、因此无法达到该状态。 这就是 EAO 信号保持高电平的原因。
    单个模块不存在此问题、并且 EAO 信号会直接随负载电流要求而变化。
    此致
    John Griffin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    自客户在其电路板上采用 UCC39002以来。 客户需要一份文档以获得最佳理解。 请告诉我们您在何处获取您所提供的信息。
    谢谢。
    此致、

    黎家祥



    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric Lai @TI.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    数据表中的内容。

    7.3.8启动和调整逻辑

     

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    根据7.3.8.在启动期间、负载共享驱动器放大器由断开开关禁用。
    但为什么我们可以在单个单元模式下看到 LS 电压、并且其 EAO 电压将随 LS 并联而增加(不是最大 EAO)。
    请在启动期间告知 LS 电压。

    谢谢。
    Eric