This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54116-Q1:原理图审阅

Guru**** 2600135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607533/tps54116-q1-schematic-review

器件型号:TPS54116-Q1

大家好、

请有人为我检查此原理图、并分享任何反馈?

此致、

Ross  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    ILIM 电阻器 R6405值应介于100k 和200k 之间。

    C6422的值可能需要增加。  该值可根据波特图 测量结果进行更新。

    但斯克

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    通常、汽车客户不希望电路板上的电阻器值超过100K -泄漏是一个大问题、而是伴随着尾端增长。 考虑到100K 最大电阻器值、您在这里会建议什么?

    对于 C6422、您是否有一个数字? 我感谢您的建议。 波特图、但如果可能、希望为客户加快这一速度?

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    如果是这样、则对于 RLIM 电阻器、158欧姆应该是可以的。 它会将 OC 设置为最高值(大约6.6A)。

    对于 C6422、EVM 上使用180pF。 我认为相同的值可以用作起点。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    团队告诉我、使用158ohm RLIM 电阻器时、OC 阈值可能接近10A。

    如果客户的此 OC 阈值太高、请使用应用程序中允许的 RLIM 最大值。

    谢谢