This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:偏置电源问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609056/ucc28019a-bias-supply-question

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件: UCC28880

客户正在为 UCC28019A 设计偏置电源。

他们计划使用电容式电压压降器在12V 电压下提供所需的10mA 偏置电流。 由于下面的原理图中的整流器压降、这种布置不直接接地。

他们向我发送了一些仿真、大致显示了他们计划使用的内容和波形。

电流问题是来自接地的二极管压降、因为电流感应在感应电阻器上使用负压降、所以我们不知道接地电压的变化会如何影响 UCC28019A。 EVM 仅提供了不低于10.5V 的稳压电压规格。 由于成本和空间原因、客户希望避免因使用反激式或降压解决方案而产生的费用。

这是否会造成问题,如果是,我可以建议哪些备选方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos

    UCC28019A 的 VCC 引脚上相对于 GND 的电压应始终高于10.5V、以保持 UCC28019A 正常工作。 您显示的 VCC 引脚上的低频纹波对于 UCC28019A 是可以的。

    此致
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    另一种方法是使用 UCC28880非隔离式高电压降压器件来产生12V、10mA 偏置轨。

    www.ti.com/.../UCC28880

    此致

    Peter