This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:保护特性的覆盖

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608976/tps61196-overriding-of-protection-features

器件型号:TPS61196

您好!

我目前正在研究用于负载驱动器而非 LED 驱动器的 TPS61196。

我对 TPS61196有一些疑问。  请参阅以下内容:

1) 1)是否可以覆盖故障检测功能、以便在检测到故障时不会关闭该单元?  我遇到的主要故障是 OVP 故障。

2) 2)是否可以覆盖软启动序列?

3) 3)是否可以覆盖对已用灯串的检测?

4) 4)您是否发现在使用数字电位器等方法调整 ISET 电阻器以在器件运行时更改电流时有任何问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我担心您提到的故障诊断、软启动和未使用引脚检测等功能不能被覆盖。
    对于 ISET 引脚、必须使用一个电阻器将其连接。
    希望这对您的要求有所帮助。