This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165的 LED

Guru**** 2600735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS61197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609123/leds-of-tps61165

主题中讨论的其他器件:TPS61165TPS61197

我对 TPS61165有疑问。

我们是否可以通过27个串联 LED 来使用此 IC?

当我们无法通过27个串联 LED 使用 TPS61165时、请告知我们另一个 IC。

VIN 为12V、拓扑为升压和 PWM 调光。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、
    27个串联的 LED 将获得接近90V 的电压、您只能选择支持外部升压 MOSFET 的器件。 TPS61197是一个不错的选择、它支持 PWM 调光和12V 输入电压。
    您是否希望分享有关您的应用的更多信息? 什么是终端设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我很抱歉。 LED 为12个串联。 27 LED 是错误的。
    客户表示 Vref 约为30V。
    我们是否可以在上述条件下使用 TPS61165?
    应用程序是 MFP。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61165的最大输出电压为38V、不包括输出二极管、最大 LED 电压应低于37.5V、这发生在最低环境温度下。 LED 计数数量取决于 LED 变频特性、请检查 LED 的最大变频、并查看12个 LED 的总电压是否超过37.5V。 否则、最好选择 TPS61165。