This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:BQ24296RGET 高输出纹波

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608290/bq24296-bq24296rget-high-output-ripple

器件型号:BQ24296

尊敬的所有人

我们的 BQ24296RGET

是´s 极高的输出纹波、如果我们连接电池、情况最糟糕、布局非常好、因此我们无法找到合理的解决方案

配置是独立的(不由 USB 供电)、由5V 4A ap65400 DCDC (10mV 纹波)供电

这是一个重要的汽车产品 ...

原理图





输出纹波(未连接电池)




输出纹波(连接1000mA 电池)





PMID 纹波(直流值= 5.0V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) STAT 引脚在未插入电池且没有 SYS 负载时闪烁是正常的。 没有任何问题。 当电池未连接且充电被启用时、此器件尝试将 VBAT 调节至电池充电限值(例如4.208V)、 然后终止、在 VBAT 可能下降到低于再充电阈值的特定时间后、器件将再次为 VBAT 充电以充电电压、因此充电器状态在充电和充电完成之间切换、STAT 引脚闪烁。 如果用户禁用充电、STAT 引脚将不再闪烁。

    2) 2) PMID 是充电器的电源输入。 您是否将 PMID 卡放在尽可能靠近 IC 的 PMID 引脚的位置?

    如果可能 、请在相同的测试条件下评估 bq24296 EVM 并比较测试结果。  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMID 电容´s 正常



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 相同的测试条件下评估了 bq24296 EVM 并比较了测试结果? 谢谢!