This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:针对新应用的升压转换器建议

Guru**** 2569365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608993/tps61178-boost-converter-suggestion-for-new-application

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: LM5118

我们正在进行一个项目、其中包括一个将短时运行的12V3A 直流电机(一次最多20秒、每几小时一次)。 整个器件的主电源是12V 铅酸电池。 我们最初考虑过通过 MOSFET 将电机直接连接到电池、 但经过一些讨论、我们正在考虑添加升压转换器、以便电机在电池放电时的电压永远不会低于12V (在电池放电曲线开始时、情况更好)。  TPS61178看起来是一个很好的选择(输入电压和输出电压范围内的电压、足够的 A 容量、低 IQ 等)、但我想看看我们是否应该考虑其他建议的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果需要升压转换器、TPS61178是最佳解决方案。 但酸电池的电压范围是多少? 可能高于和低于12V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 是的、电池在最大充电时的电压范围为~14V、直至达到其"端电压"(该电压因电池和负载而异、但可能为~5V)。

    TPS61178的输入电压为14-15V 是否有任何问题? 我认为它基本上只会"传递这个直流"到 Vout?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我需要有关无源器件选择的一些帮助、因为 WEBENCH 中尚未提供该器件。

    参数:

    • 输入电压:5V 至14V
    • 输出电压:12V+(可以高达14V、如输入电压、但无需主动升压到12V 以上)
    • Aout:3 (最多4个、包括一些余量)
    • 包括外部 FET
    • 占空比:每5分钟最多30秒
    • 在~12V 输入电压下最大限度地提高效率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于输入/输出条件、我建议使用 LM5118等降压/升压转换器。 由于 VIN 与 VOUT 闭合时的性能不好、因此输出电压纹波将很高。 您可以应用 TPS61178EVM 来检查性能是否适合您。