This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5560:具有闪烁功能的独立 LED 驱动器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5560, LP5562, LP55231, LP5523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608988/lp5560-standalone-led-driver-with-blinking-feature

器件型号:LP5560
主题中讨论的其他器件: LP5562LP55231LP5523

尊敬的 TI 专家:

我的客户将开发一串 LED 闪光灯作为汽车的指示灯(闪烁)。

如果可能、他们不希望使用任何555计时器或 MCU (用于 PWM 信号控制)。

我遇到了该部件 LP5560。

从数据表中、它提到它具有默认的闪烁序列、而无需外部任何 Ctrl 信号反馈。

是这样吗? 这是否意味着它们只需为 LED 驱动器加电并获得默认闪烁模式?

除了 LP5560之外、还有其他 LED 驱动器建议吗?

我遇到了许多需要外部 PWM 信号来进行闪烁和调光的 LED 驱动器。

谢谢、

BR、

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wangjian、
    您可以使用默认闪烁。
    您也可以尝试使用发动机控制装置。 LP5562、LP5523、LP55231。
    您只需使用所需的模式将程序上传到器件、然后使 MCU 休眠。
    该器件可以自动生成复杂的图形。
    如有任何问题、请告诉我、谢谢!
    夏季