This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:我对实现 TPS23753A 功能有疑问。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, PMP10572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607821/tps23753a-i-have-a-question-about-implementing-the-tps23753a-function

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: PMP10572

尊敬的 TI 团队:

您是否能帮助满足此请求?

我对实现 TPS23753A 功能有疑问。

TPS23753A 能否实现初级侧调节功能?

谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    我们目前已对其进行了调查、并将在可用时发布答案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    我们的 PoE 产品系列中目前没有 PSR 设计;但是、请查看 PMP10572以获得类似的无光学解决方案:

    www.ti.com/.../PMP10572

    Thomas A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    推荐的解决方案是双芯片(PD 接口+ PWM)解决方案。
    它在价格上没有竞争力。
    PSR 方法用于比现有方法更低的价格。
    (删除:光电耦合器+分流器+ R + C……)
    感谢你的帮助。